压缩空气流量计记录能耗
泄漏是压缩空气系统中的重要能源浪费源头,通常会浪费多达30%的压缩机输出。空气泄漏也会造成系统压力波动。结果:气动设备无法正常运行、生产效率低下且生产质量受到影响。此外,还需更频繁地进行设备维护。
ifm的SD压缩空气流量计可检测压缩空气的当前压力、流量和总消耗量,因此可以对各个点位以及整个系统的空气压力和消耗量进行精确的检测。根据数值偏差,可以快速检测出泄漏问题并相应处理。
IO-Link带来的附加值
实施压缩空气检测系统的成本通常很高。IO-Link可实现通过一根电缆发送多个过程值。对于SD而言,这些过程值为当前流量、温度和总消耗量。这有助于减少使用成本高昂的模拟卡的需求。由于一个传感器即可发送多个过程信号,因此无需额外的管件、传感器、线缆,并最终有利于简化库存。通过检测能源浪费以及降低总安装成本实现的节省,可以快速实现投资回报。
真空传感器监测吸盘
PN7系列真空传感器可检测吸盘正常运行所需的真空度。若未达到最小值,吸盘将保持在其初始位置,以防损坏工件和系统。此外,该传感器还可监测高压压缩空气网络(12 bar)和低压压缩空气网络(6 bar)。
IO-Link带来的附加值
若需更换PN7真空传感器,其设置参数可通过IO-Link自动复制到新传感器,从而节省时间,并防止开关点设置错误。该真空传感器可以用作开关,或通过IO-Link发送模拟量值,因此一个传感器即可应对数字量和模拟量应用,降低库存需求。
装配平台上的碰撞检查
在汽车工厂,O1D光电测距传感器可在两个装配步骤间检测车身是否在装配平台上。若不在装配平台上,则吊架会下降并将车身稳稳放下。O1D的位置非常关键,并且当应用变化时通常无法在不停止装配生产线的情况下进行参数化设置。
IO-Link带来的附加值
远程参数设置是该应用的关键。O1D测距传感器安装在不可触及的位置,并可在更改为其他生产车型时通过软件或PLC进行调整,而无需停止生产线。