You probably do not come from: China. Click here for our other locations.
  1. 全球开放标准
  2. IO-Link的系统集成
  3. 控制器集成

控制器与PLC入门套件集成

PLC入门套件

利用我们的入门套件来设置IO-Link系统与不同制造商的工业控制器。

免费下载以下内容:

  • 快速集成至现场总线的设置指南
    (PROFINET、EtherNet/IP、EtherCAT、Modbus TCP和AS-i)
  • 程序和功能块示例(Step7,TIA,RS Logix)
  • 读取和写入周期性过程数据
  • 执行非周期性命令
  • 设备说明文件(GSDML,ESI,EDS)
  • 操作说明

IO-Link传感器可提供多种功能。为了在实践中使用它们,需要将其在PLC中单独实施。然而,这在目前而言非常耗时且成本高昂,尤其是在实施所需的用户界面方面。ifm提供了现成的编程案例和应用程序,可以显著简化配置和设置,并避免发生错误。

寻找适合您现场总线的合适入门套件!


PROFINET

EtherNet/IP

EtherCAT

Modbus TCP

AS-i