通过流量监测确保冷却
HORN Glass Industries AG 在玻璃行业拥有超过135年的丰富经验,为全球各地的客户提供玻璃生产各个方面的定制解决方案,包括使用钼电极加热玻璃的熔炉。每个电极一个冷却回路可防止电极支架因过热而损坏,避免造成生产停机或质量下降。在各个冷却回路流出的流量控制站,SV涡街流量计监测冷却水的流量和温度。通过在电极支架上结合使用另一个热电偶,可以对支架的冷却进行持续监测和记录。
监测制冷能力并防止损坏
SCHOTT AG 是一家专门从事特种玻璃和玻璃陶瓷生产的国际技术集团。生产特种玻璃和玻璃陶瓷时,熔融工艺的温度需要高达1700 °C。所需的热能通过水冷元件输送到熔融储罐。这些元件的持续冷却至关重要,因为水冷系统缺陷会严重损坏安装设施。
冷却系统入口处的温度传感器以及回流管路中集成温度测量功能的SV涡街流量计可以通过功率损失计算来长期监测冷却能力,并确保安装设施的正常运行。由于集成了温度测量功能,无需额外的测量点来测量温度。SV是一种适用于水冷应用的可靠解决方案,因为它既可以用于使用脱盐水的新工厂,也可用在带黑钢管道或开放式冷却回路的现有工厂。冷却水的质量差异不会对测量结果造成任何影响。
检查模具中的温度控制通道并确保质量
E.Braun 专门生产用于温度控制与制冷技术的高质量产品。为了长期保证所需的成品质量,正确的温度控制对于注塑成型工艺至关重要。然而,随着时间推移,温度控制通道中可能会逐渐形成污垢和水垢。此外,当安装设施静止时,通道内可能会有残留水气,容易导致生锈。由于最终通道的截面会逐渐收窄,因此可能无法实现温度控制性能。这会导致待加工的产品出现质量缺陷。
E.Braun的新测试设备解决了该问题。首先,每次使用通道前,都会通过测量流量和压力对通道的条件进行检查,以检测可能存在的沉积和泄漏问题。其次,使用后,会将通道吹干,以防生锈。
优化散热并充分降低能耗
ALMiG 是压缩空气技术领域的领先系统供应商之一,为客户提供高质量的定制化解决方案和全面服务。根据效率和可持续发展原则,压缩机需要不断进行进一步开发,以降低工厂的能耗并达到更高的效率水平。SV涡街传感器被用在注水式螺杆压缩机测试装置上,以确定内部水回路的体积流量。根据流量和温度测量点信息,可以建立能源平衡,最大限度提高安装设施的效率。在这个案例中,提高效率是指在空气压缩期间,借助水回路以尽量少的能量输入来消散压缩热量。
提高水处理效率
30多年来,EnviroFALK GmbH 一直专注于为全球各行各业设计、制造和销售纯水和超纯水系统。在设备中,供应的软水通过不同步骤处理,产生超纯水。
除了部分脱盐水(即渗透液)外,过滤还会产生浓缩液。这种预定比例的浓缩液将被馈回过滤过程并输送至滤膜,确保尽可能减少溢流,同时提高设备的效率。浓缩液的总量通过SV涡街流量计进行检测和传输,因此可以随时精确控制流入量。