• 产品
  • 行业
  • 工业物联网和解决方案
  • 服务
  • 公司
  1. Mobile Robots
  2. Digitalization

减少停机时间和工作量并提供更多信息:IO-Link在移动机器人中的应用

时间是移动机器人的一项重要指标。故障停机和成本高昂的维护措施会降低机群的盈利能力,就像制造机器人过程中的长生产周期一样。利用来自移动机器人传感器的准确信息,可以及时识别维护需求,并将维修纳入机群的日程安排中,从而防止物流过程的绩效损失。

强大的高分辨率人机界面可以确保清晰的人机通信,可以在现场轻松获得订单数据与过程进展,并深入了解移动机器人的状态,而LED灯带或信号灯从远处就能指示当前状态。

IO-Link作为数字化数据通信技术,可以对维护需求和生产速度这两大关键指标产生积极影响。这主要得益于其多种功能:布线概念简单、准确无误且具有保障,广泛的产品组合覆盖传感器、数据底层设备及与IT层级的无线连接,传感器可通过IO-Link提供额外的信息。

通过数字化获取信息

问题

机群中有一台或多台移动机器人性能下降。错误的原因并不明显,导致需要对移动机器人进行密集检修,机群效率下降,且下游过程会受到影响。

解决方案

传感器通过IO-Link向IT层级发送额外信息。例如,可以轻松查看温度值或传感器的功能状态等。这使得故障排查更简单,从而加快维修过程。

问题

模拟量传感器的布线非常繁杂且耗时长久,尤其是在空间有限的环境中。更换传感器时可能出现接线错误。安装前,还需要额外设置传感器参数,在这一环节还必须确保所有数值设置正确。

解决方案

IO-Link传感器采用标准M12连接,可保证连接准确无误。即使在安装空间受限的情况下,其“插入、拧紧即可”的连接设计也很容易实施。由于每个传感器的参数可以都保存在相连的IO-Link主站中并自动传输至新传感器,参数设置错误这一潜在的故障源就得以根除。

问题

移动机器人停机可能有多种原因。是出现故障了?所有任务都已完成?还是机器人在等待人工或IT系统确认?如果人与移动机器人之间没有足够的现场通信选项,停机时间很快就会对整个内部物流系统造成大面积影响。

解决方案

利用ifm紧凑的高分辨率4.3”人机界面,内部物流人员可以直接与移动机器人互动。人机界面可以显示错误消息或订单状态,从而能澄清现场的情况,使得停机问题处理更轻松。

IO-Link优势一览

  • 开放式标准—— 无限产品组合
    凭借我们庞大的 IO-Link 产品组合, 我们可以为移动机器人领域的几乎任何应用提供合适的解决方案。由于IO-Link是一种开放式的数字化IO技术,甚至可以将其他厂商的IO-Link产品无缝集成到基础设施中。
  • 为控制器和IT层级提供准确数据
    IO-Link可以将数据便捷地传输至控制器和IT层级。得益于不受干扰的数字化数据传输,数据可以原样到达接收方,而无需使用屏蔽接地电缆。
  • 清晰的状态显示屏
    我们的 LED 灯带 可以远距离指示移动机器人的状态。灯带有7种颜色,可通过IO-Link进行更改,提供足够的变化来指示移动机器人的不同状态。

ifm的IO-Link系统

使用ifm的IO-Link系统进行点对点通信

IO-Link由领先的传感器、执行器和控制器制造商开发,是一种不受现场总线限制的标准化自动化接口。它无需复杂的寻址,即可为用户实现点对点连接。以前仅限于简单的开关量信号或模拟量数值的二进制开关现已开发成为智能传感器。