- 全球开放标准
- 产品选型
- IO-Link转换器和显示器
- IO-Link显示器
利用IO-Link显示器进行可视化和诊断

利用IO-Link提高现场的设备透明性
IO-Link显示器可用于在IO-Link环境中显示过程值、文本和消息。根据显示器的不同,这些数值可能由控制器分配,或直接由显示器从传感器接收。由控制器进行分配具有较高的灵活性,但需要进行复杂的编程。可以选择将显示器安装在传感器与IO-Link主站之间,或直接连接至主站(取决于具体的型号)。然后,显示器就可显示相连传感器的过程值或与主站相连的所有传感器的数值。
IO-Link显示器E30391
IO-Link显示器可显示多达4种过程值、额外信息以及消息(输出数据)。可以使用按键向控制器发送指令(输入数据)。IO-Link显示器可以显示从PLC周期性和非周期性发送的任意自定义过程值、文本以及二维码。
IO-Link主站显示器E30443
IO-Link主站显示器用于显示相连的ifm IO-Link传感器的信息和过程值。待显示的过程值以及主站的IP地址可以通过菜单进行设置。此外,还可显示有关主站和传感器的额外信息。